Nem todos os cabos são iguais

VISÃO GERAL

Uma necessidade crescente de cabos de qualidade

A Prysmian está ajudando construir as cidades do futuro, hoje. Novos edifícios pioneiros fazem cada vez mais parte de uma paisagem altamente urbanizada que está se expandindo verticalmente para hospedar muitas milhares de pessoas.

Nesse ambiente em rápida evolução, apoiamos a indústria da construção que enfrenta desafios contínuos – manter a qualidade de vida dos habitantes das cidades e manter tempos de instalação eficientes, enquanto fornecemos novas soluções eficazes quanto à segurança.

A qualidade do cabo nunca foi tão crucial.

Incêndio: os fatos

  • Os incêndios crescentes dentro de edifícios representam 90% do total de incêndios
  • Todos os anos, 4000 pessoas são mortas em incêndios
  • Falhas em instalações elétricas são a segunda causa mais comum de incêndios.

Por que a qualidade conta

Pode haver quilômetros de cabos mantendo um único prédio funcionando e aumentando sua segurança – essencial em incêndios e emergências. No entanto, ainda existem cabos não compatíveis à venda hoje em dia.
Os cabos podem representar apenas uma pequena porcentagem do custo de uma construção. Porém, algumas pessoas optam por produtos de baixa qualidade, causando risco aos moradores do prédio e atrasos no tempo de instalaão.
Eles podem parecer semelhantes na superfície, mas a diferença entre um cabo de alta qualidade e um cabo não conforme é significativa.

Estamos liderando o caminho em segurança de cabos

Para provar a diferença e promover uma mudança na mentalidade das pessoas, o Grupo Prysmian desenvolveu o teste de desempenho Prysmian: o único sistema de teste abrangente da indústria. Avaliamos os cabos quanto à segurança, desempenho e usabilidade para quantificar os benefícios do uso dos cabos do Grupo Prysmian.

Foram realizados mais de 10.000 testes de desempenho da Prysmian e comparamos mais de 80 marcas diferentes em cinco categorias de teste diferentes:

  1. Geométrico
  2. Elétrico
  3. Mecânico
  4. Desempenho
  5. Usabilidade

A diferença Prysmian

Comprovadamente melhor na prática

Nossos cabos foram analisados em projetos de construção reais e os resultados revelaram um nível superior de segurança, aumento da eficiência energética e economia de até 32% no tempo de instalação. E isso significa uma economia considerável no custo total do projeto.
 
Você economizará mais em comparação com a compra de cabos de baixa qualidade.
 
Estamos comprometidos com a inovação de cabos que combina recursos de funcionamento de classe mundial com vantagens econômicas mensuráveis, tanto no custo de instalação quanto no custo total de propriedade.

04 Set 2023

ACANTS - All cables are not the same

04 Set 2023

All Cables Are Not The Same! Preview 1

04 Set 2023

All Cables Are Not The Same! Preview 2

04 Set 2023

Kayganlik

04 Set 2023

Merdivende Yanma

04 Set 2023

Siyrilabilirlik

04 Set 2023

Cuánto podemos ahorrar con un cable Prysmian