Reforço da Capacidade da Rede de Energia

Nossas soluções de cabos são a espinha dorsal das redes elétricas avançadas necessárias para alcançar a transição energética.

O pilar fundamental da transião energética global é a mudança de uma matriz energética baseada em combustíveis fósseis para fontes de energia mais limpas e sustentáveis. Como resultado, a integração de energia proveniente de fontes renováveis exige aprimoramentos nas redes elétricas. Além disso, com a demanda cada vez maior por eletricidade nos setores de construção, transporte e indústria, o reforço da rede torna-se talvez mais crucial do que nunca, acelerando a transição energética em direção a um futuro com emissão líquida zero.

As redes elétricas da Prysmian ajudam operadores de redes e serviços públicos, empresas industriais e instaladores a transmitir e distribuir a energia que alimenta todos os aspectos do nosso mundo.

Somos incomparáveis em nossas capacidades gerais de fabricação e instalação e temos um compromisso inabalável com P&D.

Projetamos, produzimos e instalamos sistemas de cabos subterrâneos de alta, mdia e baixa tensão, fornecendo componentes de rede, engenharia de valor agregado, bem como soluções e serviços de monitoramento de ativos.

O Papel das Redes Elétricas em facilitar a Transição Energética

A União Europeia comprometeu-se a reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 55% - em comparação com 1990 - até 2030, um marco crucial para atingir a neutralidade climática em 2050. De acordo com os cenários da Comissão, isso exigirá que as energias renováveis representem 81% do mix de eletricidade total da UE. A condição necessária para uma transição completa para as energias renováveis e sua integração no sistema de energia é uma rede robusta e interconectada. Na verdade, a Comissão prevê uma capacidade de 1300 GW de energia eólica em terra e no mar até 2050 (em comparação com os atuais 180 GW). Os processos em curso de eletrificação em aplicações residenciais, de transporte e industriais requerem uma considerável expansão das redes existentes. Conexões fortes e resilientes entre fontes de geração renovável e áreas de consumo são necessárias para gerenciar variações relacionadas ao clima no fornecimento de energia e a integração de diferentes fontes de energia para equilibrar tais flutuações. As redes da próxima geração devem ser projetadas para tornar as infraestruturas elétricas mais fortes, mais resilientes e fornecer desempenho máximo em quaisquer circunstâncias e configurações.

Connect to Lead em Redes Elétricas (Power Grid)

De acordo com sua nova estratégia de negócios "Connect to Lead", a Prysmian visa aproveitar as oportunidades decorrentes das megatendências estruturais que moldam a indústria de cabos e tornar-se um provedor global de soluções de cabos. Alinhada com essa missão, a unidade de negócios Power Grids (Redes Elétricas):

  • Apoia a modernização das redes elétricas com tecnologias inovadoras
     
  • Promove a resiliência e sustentabilidade das redes
     
  • Fomenta relacionamentos duradouros com os clientes
Por dentro das Redes Elétricas (Power Grids)

Power Distribution

VÁ PARA PÁGINA
Sotto-Hv&Submarine

Asset Monitoring Systems

VÁ PARA PÁGINA

Asset Monitoring Systems & Electronics

VÁ PARA PÁGINA